By Language / German
Aktive Energieeffizienz durch Drehzahlregelung
Viele
Motoren haben nur zwei Einstellungen: ein und aus. Sie arbeiten bei
konstanter Drehzahl. Wenn eine Rotation des Motors mit konstanter
Geschwindigkeit fährt, eine Einrichtung oder ein Verfahren, das weniger
Leistung benötigt, werden Anpassungen erforderlich, um den gewünschten
Ausgangspegel zu erzielen. Diese Einstellung wird oft indem Sie den Motor
laufen mit voller Geschwindigkeit erreicht, bei der Verwendung der
nachfolgenden Geräte, einen Teil der Ausgabe zu blockieren. Das ist wie Autofahren, indem er einen Fuß vollständig das Gaspedal, und der andere an der Bremse ständig steuern die Geschwindigkeit. Es klingt absurd, aber das ist immer noch eine der häufigsten Verfahren zur Kontrolle. Schätzungsweise 60% der Motoren sind nicht drehzahlgeregelten. Der Schwerpunkt dieses Kurses ist es, die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir die Motordrehzahl effizient und mit minimaler körperlicher Belastung auf Geräte steuern zu erkunden. Darüber hinaus werden wir weitere Vorteile wie kontrollierte und regulierte Ausgangsdrehmoment zu diskutieren. |